This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:同步提取器与LTC信号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1981, THS7316, OPA3693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570839/lmh1981-sync-extractor-with-ltc-signal

部件号:LMH1981

大家好,

我有一个75R输入,可以通过LTC信号或黑色突发信号供电。

我想使用LMH1981作为同步提取器。 如何处理LTC信号? 只需使用并联运算放大器电路? 是否有一些关于保证信号完整性的建议? 是否有设计示例? 对于LTC电路,您建议使用什么?

我想使用一个扇出缓冲器来复制我的输入信号:一个用于LMH1981,另一个用于LTC电路。 这是一个好主意吗?如果是,您是否有这种扇出缓冲器?

此致,

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benoit,

    LMH1xxx团队的一些意见:

    -如果可以使NET与LTC输入(AUX_IO)保持短路以避免传输线路存根,则在没有模拟视频扇出的情况下信号完整性可能是正常的。

    -如果您认为需要某种扇出电路,则可以查看以下2个选项:
    http://www.ti.com/product/ths7316
    http://www.ti.com/product/opa3693
    您的视频输入可以驱动两个输入通道,而输出通道可用于单独驱动同步提取器和LTC电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AnBer:

    感谢您的回答。

    是的,网络非常短(22,59 mm)。

    因此,我不需要模拟视频输出。

    感谢您的参考,我可以在其他应用程序中使用它们。

    此致,

    Benoit