This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万备用型号出现错误

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565038/tps65986-tps65986-alternative-model-have-error

部件号:TPS6.5986万

德拉斯,

更新固件后,我们可以  通过TPS6598X主机接口工具发送命令Amen,我们 在正常工作条件下输入备用型号,但我们收到的错误只是屏幕截图所示的错误。  您是否可以为该案例提供建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德拉斯,
    能否告诉我如何处理此问题? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacking,

    这仍然是一个未决问题吗?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:
    我已经解决了。
    谢谢!