This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752B:更换

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752B-EP, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568625/tl16c752b-replacement

部件号:TL16C752B

大家好,

TL16C752B标记为"Lifebbuy"。

我认为引脚兼容增强版TL16C752B-EP可以替代。

只是想确保EP版本可用作替代版本,而无需任何软件更改。

提前感谢您的确认。

此致,

Mizanur Chowdhury
中央应用工程师和大众市场FAE
东欧(捷克,拉脱维亚,立陶宛,波兰和斯洛伐克)
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mizanur,
    EP版本在功能和编程方面将与商业版本相同。
    我们有一个大型模板库,并将继续支持此设备。
    如果有其他问题,我会向您和我们的营销部门发送电子邮件。

    此致,
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mizanur,

    除了TL16C752B-EP,还有另一个称为TL16C752D的设备版本,可在需要时使用。 它与现有TL16C752B引脚对引脚兼容,也不需要软件更改。 (添加了一个附加寄存器,但它是可选的,并且只提供附加功能。)

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max,您好!

    我看到您发布的信息,即 TL16C752DTL16C752B-EP的替代品。 我购买 了TL16C752C ,但遇到了问题。 在查看数据表时,我无法确定原因。 使用 TL16C752D 而不 是TL16C752C是否有任何特定原因?

    谢谢!

    飞毛腿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scutum

    您能否分享有关此问题的更多详细信息?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francisco:

    我们在多个1万 设备中使用TL16C752BTP,没有任何问题。 TL16C752BTP已标记为过时,我们认为TL16C752CPFB是直接替代产品,但不是。 检查数据表后,它看起来是相同的。
    问题是TL16C752CPFB通过其Tx线路正确传输数据,但似乎接收不正确。 我们正在使用11.5万 波特率和18.432 MHz时钟。

    我们还注意到TL16C752D版本,但我们需要知道它们之间的区别是什么,因为我们需要购买250件,而且我们已经损失了TL16C752CPFB的资金,因为供应商将其标记为NRCR。

    谢谢!

    飞毛腿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scutum

    感谢您的反馈,我想您已经使用与版本B完全相同的顺序重新编程了,不是吗?
    您使用哪种预分频器? 您是否可以共享DLL和DLH的值? 当您更换设备时,是在插座中更换还是焊接设备?
    B,C和D版本与引脚对引脚兼容,B和其他两个版本之间的主要区别是交替模式,因此如果您使用其他模式,则不会有任何问题。
    您在哪种模式下工作?
    您使用的电压水平是多少?
    时钟信号的振幅是多少? 您使用的是晶体,晶体振荡器还是信号发生器?

    请让我知道这些问题的答案,主要是物理部分。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scutum

    你有没有关于这一条的消息?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    我通过购买TL16C752D解决了问题

    非常感谢!
    飞毛腿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致
    弗朗西斯科