This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:DP/DM对VBUS短路

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566632/tps65982-dp-dm-short-to-vbus

部件号:TPS6.5982万

您好,

假设 现在存在异常的C型设备, USB HS数据(DP或DM)对VBUS短路。  当 此设备连接 到装有 TPS6.5982万的NB时,DP (或DM)对VBO短路,电压为5V。  考虑到来自C型连接器的这些DP/DM信号已连接到TPS6.5982万,TPS6.5982万将发生什么情况?    如果DP (或DM)为5V,TPS6.5982万 HS MUX是否仍能正常工作并将DP/DM信号传输至USB主机控制器?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    您能否说明连接了哪种类型的C型设备?
    TPS6.5982万是否将用作连接此器件的源或接收器?
    数据角色是什么?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS6.5982万可能充当主机,该设备可能是一个异常鼠标,其DP/DM引脚对VBUS短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    DP和DM引脚的最大额定值为~3.6V。 5V可能会损坏这些引脚,因此不建议使用。

    谢谢!
    Eric