This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:如何设置"GPIO事件图"和"源PDO"何时支持5V,9V,12V, 15V,20V

Guru**** 2782665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565827/tps65982-how-to-set-gpio-event-map-and-source-pdo-when-support-5v-9v-12v-15v-20v

部件号:TPS6.5982万
主题:LM3489中讨论的其它部件,

大家好,

我们遵循 TPS6.5982万+LM3489可3489可变DC-DC设计以支持五种电压,但对TPS6.5982万应用自定义工具设置(FW版本1.11 .9)有疑问,请帮助。 谢谢。

1."GPIO事件映射"仅协商了源PDO0~3,但"源PDO"从PDO1启动,而不是PDO0。 如何匹配控件?

2."源PDO" PDO1被5V占用,因此我的设置为PDO2-9V,PDO3-12V,PDO4-15V,PDO5-20V,但"GPIO事件图"仅协商源PDO0~3。 如何匹配PDO4,PDO5?

3.是否可以共享TPS6.5982万+LM3489可3489可变DC-DC设计的pjt文件? (SLVA782)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    请帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    这仍然是一个未决问题吗?

    谢谢!
    Eric