This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:PCA9544AZQNR:平面图文件"包括尺寸"

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569786/pca9544a-pca9544azqnr-land-pattern-document-including-dimensions

部件号:PCA9544A

大家好,

 

我们的客户要求在PCA9544AZQNR (ZQN,BGA MicroStar Junior封装)上提供尺寸布局图案。

 

我们检查了PCA9544A数据表,但其中没有包含尺寸的陆地模式。

我们还检查了PCA9544A ZQN软件包的CAD文件,然后在CAD文件中找到了带有"快速视图= Print3"的尺寸。

http://www.ti.com/product/PCA9544A/quality

 

[问题 ]尺寸(CAD文件中的“快速视图= Print3”)是否是TI推荐的土地模式?

  

 

 

或者,客户是否需要参阅www.ti.com/.../ssyz015b.pdf中的布局指南

我们不知道客户是否可以参考PDF,因为PCA9544AZQNR是BGA MicroStar Junior封装。

 

谢谢!

Matt Watanabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我很抱歉再次向您提出此问题,但您能否就此向我提供您的反馈? 我们的客户正在等待我们的反馈。

    谢谢!
    Matt Watanabe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    很抱歉耽误你的时间,我错过了这个。  

    我们通常建议 您使用以下链接中的工具:

    https://webench.ti.com/cad/

    这些土地是根据IPC-7351标准设计的。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

     

    感谢您的反馈。 我访问了您的评论中的链接并输入了TI部件号,但TI似乎没有PCA9544AZQNR的LAND模式。

     

    如果您在我的原始请求中回答我的问题,这将非常有帮助。

     

    1)尺寸(CAD文件中的“快速视图= Print3”)是否是TI推荐的土地模式?

     

    2)客户是否可以参考www.ti.com/.../ssyz015b.pdf上的布局指南来制作PCA9544AZQNR的平面图?

     

    谢谢!
    Matt Watanabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

     是否可以回答 我的问题,1)和2) ?

    谢谢!
    Matt Watanabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    是的,您可以使用CAD文件中的Print3信息。  您也可以选择要导出的文件格式,例如:

    然后,您应该能够将其打开到所需的应用程序中。  

    是的,他们也可以参考布局指南。  它们并不是相互排斥的。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis

    感谢您的反馈。

    此致,

    马特