This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1和SN65LVDS2的差分部件到部件歪斜

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS2, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569802/differential-part-to-part-skew-for-sn65lvds1-and-sn65lvds2

部件号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他部件:SN65LVDS2

尊敬的技术支持团队:

我有 两个关于SN65LVDS1和SN65LVDS2的问题。

1.)您能告诉我"零件斜视"吗?

2.)您能告诉我 传播延迟时间的最小值 吗?

数据表剂量没有它。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD:

    请参阅下面的请求值

    TPPH = 1.3纳秒

    Tphl= 1.4ns

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    感谢您的回复。
    我了解TPLH/Tphl的最小值。
    "零件与零件之间的差异"如何?

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDD,您好!
    我会向设计团队询问。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD:

    只有 一个问题:

    当您说零件之间的偏斜时,是否意味着零件之间的支持延迟变化?

    此致,

    Gerardo