This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1 I2C

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570436/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1-i2c

部件号:DS90UB947-Q1

您好,E2E:

我的系统有2个跃点,即TX -> RX/TX -> RX/TX (连接了3个装置)。

 每个装置中都有具有相同初始ID的I2C从属设备,我想从第一个TX访问它们。

-我是否可以通过使用注册表 "slaver_ID[7:0]"和slaver_alias_ID[7:0]来实现这一点?

(参考:数据 表中的寄存器0x07,0x08,0x70,0x71,...第60页)

TX EX设备是否应处于重复模式?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E2E成员,您好!

    有人能给你一点光吗?
    BTW我启动并运行了DS90UB947和DS90UB948 EVM。 我尝试在RX-TX对之间使用匹配和不匹配的中继器模式。 更改中继器模式时,我无法观察到任何差异。

    谢谢。
    Michael