This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:SN65LV1224B LVDS信号掩码

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566124/sn65lv1224b-sn65lv1224b-lvds-signal-mask

部件号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他部件: SN65LV1023A

您好,E2E:

我的客户正在评估 具有不同电缆长度的SN65LV1224B,并希望快速确定它们是否符合反串行器的输入规格。   SN65LV1224B解串器上的LVDS接收器是否有信号掩码?

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:

    参考时钟为24.576MHz,因此线路速率为294.912MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel:

    非编码非返回零(NRZ)信号的最大建议电缆长度为

    对于65 MHz时钟系统,终端信号的10 % 至90 % 上升时间为8 ns。 (最大值

    其他时钟频率的建议上升时间可从tr < 1/[2fCLK]计算。)

     

    此致,

    Gerardo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerardo,

    这意味着客户的设置应该:

    TR < 1/[2*24.576MHz]或tr < 1/[2*294.912MHz]?

    谢谢!
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerardo?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Samuel:

    TR < 1/[2*24.576MHz]

    巴西,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerardo,

    这意味着tr < 20.3ns。 客户有一个测试设置,其最大测量值为16ns,并经常看到部件重新同步(解串器上的锁销与SN65LV1023A串行器的同步针脚相连)。 他说,具有1-2ns的设置似乎更可靠,他通过分析反序列化的接收数据(这是一种已知的测试模式)来验证这一点。 他目前没有对数据进行编码。

    您对可能出现的问题有何想法?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerardo? 想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerardo?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samuel:

    我正在处理此帖子,我将回答您的问题,并提供所有可用信息。

    谢谢!

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Samuel:

    很抱歉耽误你的时间。 请参见下面所需的噪声余量

    10MHz 3680ps
    66 MHz 540ps
    25MHz 1100ps

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerardo,

    感谢您的回复。 这更有意义。

    Sam