This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万

Guru**** 2547340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568778/tps65982-tps65982

部件号:TPS6.5982万

您好,先生,

1.我可以知道TPS6.5982万配置工具与1.3 和2.1 版本的区别吗?
由于我们已安装测试配置工具,用于将电源传输20V/3A至戴尔XPS15和Mac Pro (15英寸)的2.1 构建固件发生过电流问题。
但是测试配置工具1.3 与戴尔XPS15&Mac Pro (15英寸)功能建立相同的固件。

最终客户反馈在此情况下,ME TPS6.5986万没有问题。
2.我可以知道TPS6.5982万和TPS6.5986万配置工具的区别吗?


3.另外,更换E-Mark 5A电缆可以解决OCP问题。
  我可以知道有关TI和E-Mark电缆的相关通信吗?

4.关于新版本产品的另一个问题有五个PDO (相对PD成功),但在“设备管理器”中有不知道的设备。
  我有双重确认,即TPS6.5982万。此项目没有DP ALT模式。
  您能否帮助检查我们的配置设置是否有错误? 谢谢。

请详细附加有关PJT文件的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    我现在正在研究这种差异,一旦得到答复,我将立即作出答复。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    我有几个后续问题可以帮助解决问题:

    1.当您查看PD状态寄存器时,您是否在该处看到过电流行程?

    2.如果有PD迹线,您可以发送吗?

    3.系统最终是否稳定或长时间撞击OCP跳闸?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    问题1,3

    1.我们配置OCP/OVP中断事件以验证结果show是否为OCP事件。

    3.检查1分钟,OCP仍不稳定。

    公爵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    我在您的配置文件中注意到,您已将源功能的峰值电流设置为130 150 %。 这可能是您在使用标准电缆时看到OCP事件的原因。 标准电缆的额定电流通常为3A。 如果峰值电流设置为130 150 % ,则接近5A。 这也解释了为什么在带有E标记的电缆上看不到此问题,因为这些电缆的额定电流为5A。 如果在“源功能”中将“峰值电流”设置为“100 % ”,则此问题将消失。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    验证配置文件从150 % 更改为100 % ,问题仍然存在,请帮助我们回答其他问题。

    谢谢你
    Dulke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    此问题已脱机。

    谢谢!
    Eric