This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:10W充电与DCP的1.5A标准

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569988/tps2511-10w-charging-vs-1-5a-standard-for-dcp

部件号:TPS2511

大家好,

我正在查看TPS2511数据表,并希望对几个表进行说明。

假设我正在为设备提供5V电压以进行充电。

在第一个表中,指定DCP以提供1.5A:

5V @ 1.5A = 7.5W

但是,有10W设置可用:

输出电压为5V时,这意味着我不是在2A充电。

要获得此10W输出,这是否意味着我必须将电压输出增加到>5V,因为DCP的标准是1.5A? 对于5V快速充电的行业标准,我有点困惑。 任何澄清都是超级好的。

提前感谢。

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    数据表中的表1显示了便携式设备的最大允许电流,而不是充电端口(DCP或CDP)提供的电流。 这是根据1.2 的规格章节4.6。 您可以在下面看到这一点以及CDP和DCP当前采购要求。

    数据表中的表2显示了TPS2511支持的充电方案。 除法器和1.2V是两家大型便携式设备供应商支持的专有模式(不是1.2 的要求)。 TPS2511支持这些模式和1.2 DCP模式,以获得更好的用户体验。 因此,只要TPS2511电流限制设置为预期的最高便携式设备电流消耗(对于iPad等分隔器2器件可能为2A),TPS2511就可以在5V电压下充电。

    如果使用直流/直流转换器的电缆下垂补偿,额定5V在负载下会略高,但通常会< 5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    为您提出几个快速问题。 我正在电路中使用TPS2511,需要对其进行测试,但在输出端没有看到电压,5V连接到输入端。 我认为这是因为我没有连接到D+或D-,所以自动检测功能不允许输出电压。

    1.我对D+和D-的假设是否正确?
    2.如果是,我应该如何应用于D+和D-以允许设备输出5V @ 2A?

    谢谢!
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared,

    只要EN处于激活状态(高),输出引脚上就应有5V电压,且D+/D-上没有任何连接。