This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI至PCI-e

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570363/xio2001-pci-to-pci-e

部件号:XIO2001

大家好,  

我有非常旧的WiFi模块,这是特定的,我需要使用它。 它具有PCI接口,我可以将其转换为PCI-e或USB以连接到计算机。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB是一种完全不同的协议。
    但可以使用XIO2001构建PCIe到PCI适配器(如Startech PEX1PCI1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Clemens,
    TI是否有任何IC可从PCI转换为USB?

    是否有任何Startech PEX1PCI1或其他设计的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克莱门斯。

    GoR,
    我们没有USB到PCI桥接器。
    您可以在下面的链接中找到XIO2001的参考原理图。
    此致
    www.ti.com/.../scpa045
    www.ti.com/.../scpu031
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Clemens。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Elias。