This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A和TCA9617B之间的区别是什么

Guru**** 2989050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568512/tca9617a-what-s-the-difference-between-tca9617a-and-tca9617b

部件号:TCA9617A
主题中讨论的其他部件:TCA9617B,TCA9517A

大家好,

我的客户提出了一些问题,请帮您提供意见,谢谢。

1. TCA9617A和TCA9617B有何区别?

2.为什么我们需要确保 Vcca <Vccb? 您能帮您提供更多详细说明吗?

3. 下面是我的客户的应用程序,您可以将重点放在TCA9617应用程序VCCA > VCCB上。 它们还使用TCA9617A和TCA9617B执行相同的测试,对于TCA9617A,波形异常,通信也有一些错误,但对于TCA9617B,波形看起来良好,通信也良好。 您可以检查下面的波形。 您认为TCA9617A和TCA9617B的波段是否合理? 根据客户的测试,此应用程序似乎可以工作,您对TCA9617B应用程序有何评论?

此致,

南方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    1. TCA9617A和B的主要区别在于,它们的B版本具有断电高阻抗I2C总线功能。

    2. 这是TCA9617A/B体系结构的一个硬性要求。 它是设备开销的函数。

    3. 我不确定您在帖子中看到的交易过程中发生了什么,但这很可能是一个间接费用问题。

    我可能会为您提供一个解决方案,具体取决于您的客户尝试达到的速度。 TCA9517A没有Vcca <Vccb要求,但不能支持超过400 kHz的频率。  我看到你们在使用100 kHz (至少这是我可以从模糊波形中得出的结果)。  它也与引脚对引脚兼容。  

    为什么要串联使用两个缓冲器? 他们本来可以很容易地同时进行这项工作,也不会遇到这一问题。 它还会加剧系统中的延迟。

    我对他们尝试通过此设置完成的任务有点不确定。  他们也可能使用此配置,但需要新布局和更多系统分析。

    它们是否是大电容负载?  它们的运行频率是多少?  请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    谢谢,对于项目2,您能否告诉我我们为什么需要确保Vcca <Vccb? 能不能多解释一下,你知道NXP零件没有这项要求。

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:
    该零件可能能够在某个范围内工作,但该零件已按照Vcca < Vccb的规则进行了特征描述和测试,因此,如果使用该零件时未遵守Vcca < Vccb的规则,我们无法保证其正常运行。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    感谢您的快速响应。理论上,如果我们的部门必须支持Vcca < Vccb? 或者我们可以支持Vcca > Vccb应用程序?

    此致,
    南方