This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:为什么断开电缆连接时DP159输出会关闭?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568900/sn65dp159-why-does-the-dp159-outputs-turn-off-when-a-cable-is-disconnected

部件号:SN65DP159
主题中讨论的其他部件:TMDS181

我正在为FPGA应用使用评估板,它将HDMI从FPGA的高速串行链路传输到DP159部件,然后传输到显示器。   当HDMI电缆从评估板和DP159连接到显示器时,一切正常。  我想从这个评估板,通过一个定制的Flex CCA,再通过另一个板进行眼图测量。  但问题在于,只要我断开电缆,即使FPGA仍在传输数据,DP159就会停止传输。

我的问题是,如何让DP159设备在未连接电缆的情况下继续发送TMDS信号?  我们曾尝试放置一根带有100欧姆端接电阻器的虚拟电缆来模拟负载,但它仍然会关闭输出。  我已经厌倦了将设备的寄存器更改为忽略HPD,我还断开了DDC I2C总线与设备的连接(连接电缆时,它仍在此模式下工作)。

是否有数据表中未列出的其它寄存器可以调整以使其在未连接显示器的情况下输出有效信号?

感谢您的帮助和支持!

杰西·C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:

    您提到您连接了一条没有DDC的电缆,因此FPGA在检测到HPD=高时正在传输某些内容。
    如果是这种情况,问题可能出在终端电阻器上,HDMI需要在每个TMDS单端信号(总共8个上拉)上50欧姆端接至3.3V。 当然,断言HPD=high。 范围供应商销售适用于范围的端接适配器。
    此外,当数据速率从HDDC1变为1.4 2.0 时,DP159需要侦听DDC传输以进行自我配置;或者如果没有DDC,则可以写入寄存器TMDS_CLOCK Ratio_STATUS

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复我。  事实证明,我们没有正确地进行端接,我们只是在P/N引脚之间进行了100欧姆差分。  我们最后为TMDS181订购了一个评估板来终止我们测试设置的输出,它运行良好,并允许我们探测输出。


    非常感谢你们的帮助!


    杰西。