This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2411,DS92LV2412 /一些问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2412, DS92LV2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569297/ds92lv2411-ds92lv2412-some-question

主题中讨论的其他部件:DS92LV2412DS92LV2411

大家好,

我 有两个关于此设备的问题。

1.关于解串器
数据表中只有VTH/VTL和VCM的波形标准值,
所以我想知道其他标准值(例如抖动,上升/下降时间,高/低限和RxIN_TOL等)

2.关于 眼图的蒙片测试
我想获取9MHz的muskdata。(每个坐标都正常)
如果您没有,其他情况也可以,

很抱歉,我希望尽快获得此数据。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    您需要的信息可在DS92LV2411/DS92LV2412数据2412数据表中找到。 请参阅以下章节/页面,了解您所需的规格。

    1)数据表的7.11 部分(第20页)包含您所指的反序列化器切换时间。

    2)请参阅数据表第18页上的图16以了解眼图。

    如果您需要任何其他信息,请告诉我。

    谢谢!
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan San

    关于DS92LV2411/DS92LV2412的2412的眼图,我有四个问题。
    请检查随附的文件。
    我想得到标准值。

    此致,
    Sho
    e2e.ti.com/.../DS92LV2411_2C00_-DS92LV2412.pdf</s>2412.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥加内-桑

    感谢您提出后续问题。 通过您提供的附加信息,我能够更好地理解您的问题。

    1)解串器没有上升和下降时间的规格,因为这些规格高度依赖于PCB的材料和布局,以及所用电缆的类型和长度。   数据表中提供了序列化器上升和下降时间的典型值。

    2),3) 4)所有这些问题都是指掩膜。 掩码取决于您所使用的标准的要求。  您是否为您将要使用的标准配置了掩码?

    要了解反序列化器对抖动的容差,可以参考输入抖动容差规范。
     该值是在应用正弦噪声源时从特征参数数据导出的。

    您在项目开发的哪个阶段? 您是选择设备,完成原理图和布局还是调试硬件?

    此致,

    Ryan