This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD72输出差分电压

Guru**** 2478825 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570752/sn65hvd72-sn65hvd72-output-differential-voltage

部件号:SN65HVD72
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553

我在使用SN65HVD72时遇到问题。 有时在现场测试485总线停止工作时,我意识到这是由于SN65HVD72的差分输出电压造成的。 在空闲状态下,输出电压为700 mV ~ 1.4V,此时应为零(或接近)。  当总线的一个节点被拔下/插入时,它将再次开始工作。 这种情况经常发生,有时系统/总线本身会返回。

总线配置 为两个Rt = 120欧姆。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luiz:

    我们以前没有见过这样的问题,所以请您帮助澄清一些问题吗?

    -出现此问题时,您能否检查以确保SN65HVD72的DE输入信号为低电平?
    -除了您提到的120欧姆端接电阻器之外,RS-485总线上是否还有其他组件?
    -您是否同时看到任何其他问题(如电流消耗增加等)。
    -问题是否倾向于仅在少数设备上出现? 如果您更换HVD72 IC,问题是否消失? (如果您将故障IC放在以前工作正常的主板上,问题是否出在IC?)

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,感谢您的关注。

    -出现此问题时,您能否检查以确保SN65HVD72的DE输入信号为低电平?
    我会检查一下

    -除了您提到的120欧姆端接电阻器之外,RS-485总线上是否还有其他组件?
    该máster由一辆T Ü V和两辆从属汽车组成。 n ü máster和一个从属设备具有RT电阻器,而另一个从属设备没有。

    -您是否同时看到任何其他问题(如电流消耗增加等)。
    我会检查一下。

    -问题是否倾向于仅在少数设备上出现? 如果您更换HVD72 IC,问题是否消失?
    我会检查一下。

    我当时认为问题应该是从属(MSP430G2553)模块,因为它休眠,DE输入可能处于高状态。
    我也会检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MAX,问题是由休眠且DEPin保持较高的传感器引起的。 我修好了,现在一切都好了。 感谢您的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的跟进! 我很高兴听到问题已解决。

    最大