This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:TPS6.5983万英特尔®︎Alpine Ridge&#39应用问题;

Guru**** 2479825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570197/tps65983-tps65983-application-question-for-intel-s-alpine-ridge

部件号:TPS6.5983万

您好,先生,

1.我可以通过TPS6.5983万应用定制器2_12了解有关低区域和整个区域的bin文件不同吗?
2.我们需要通过英特尔的Imaginarium2工具进行合并,哪个bin文件是正确的?
3.请问,当编译bin文件时,如何对IC进行固件编程
4.目前PCB板上的电源导轨功能正常,但只有Alpine Ridge的0.9V无输出! 此问题不是固件编程IC?

e2e.ti.com/.../6.5983万_5F00_low.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文勇

    对于第1季度,请查看文档SLVUAQ6的章节:3.5 ,如果您需要其他信息,请告诉我。 低区域图像应与Imaginarium工具一起使用,以生成可在sFLASH上编程的全闪二进制文件。

    我不确定我是否理解第3季度和第4季度-您能否提供有关问题/观察的更多详细信息?

    谢谢,此致,
    Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢您的回复。
    目前我们正在编程IC。
    TB3电缆插入,Alpine ridge 0.9V可以输出,TB3系统可以自动执行系统,但无法找到TB3设备。

    我可以知道我们有其他设备可以帮助我们进行调试吗?