This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:使用USB EP的TPS6.5982万固件更新

Guru**** 2479855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567925/tps65982-tps65982-fw-update-with-usb-ep

部件号:TPS6.5982万

您好,

我们发现,为了允许USB-EP FW更新,我们需要启用三个选项,如所附屏幕截图所示。 但是,这不是正确的设置,因为在FW中启用这三个选项后,我们的设备甚至无法在2016MBP中枚举(尽管它在Windows PC中工作)。

此致,

布拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brad,

    TI.com上有一个新版本的应用程序自定义工具,可通过以下链接获取:
    www.ti.com/.../tps6598x-config
    版本2.12 有许多修复程序,也应该对您有所帮助。

    谢谢!
    Eric