This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220使用VDD5

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570880/hd3ss3220-hd3ss3220-use-of-vdd5

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件: TPD1S414

HD3SS3220是否将VDD5电源用于VCONN以外的任何设备?  如果客户对支持UFP上的有源电缆不感兴趣,VDD5是否可以不供电?  问题来自以下对话:

HD3SS3220 VDD的额定电压仅为最大6V,但我们可以看到高达6.4V (我们现在使用的是TPD1S414 VBUS保护芯片)。  我在系统上的任何其他地方都没有5V电压。  TI能否提供一些指导,说明我是否可以安全地将VDD5连接到VBUS,而VBUS可能会出现6.4V的故障状态?  我可以使用 分压器,但最低VBUS电平为4V,VDD的最小电压为4.5V (通常连接到VBUS也是一个问题,不确定这是否是问题)。  我真的想避免为我根本不使用的东西添加5V电源。

 

我还有一个关于VBUS_DET引脚的问题。  该引脚被列为“5-28V VBUS输入电压。  系统VBUS和VBUS_DET引脚之间需要一个900k电阻”,这是有意义的。  随后在数据表中: VBUS_DET:最小-0.3V,最大4V,内部下拉95k,这也是有意义的,因为分压器将始终使VBUS在VBUS_DET上降至低于4V。  但是,我看到VBUS_DET的V (bus_thr)为2.95V至3.8V。  使用电阻分压器,我认为VBUS_DET实际上不会看到2.95V,而对于5V的VBUS,它只能看到大约0.5 V的电压。  我是否缺少有关VBUS阈值电压规格的信息?  看起来应该更低些吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ronnie:


       VDD5信号为HD3SS3220内的CC控制器供电,但您可以使用VBUS为我们的设备供电。 我不建议使用6.4V,因为它超出了推荐的工作条件。

       关于VBUS阈值,让我回顾一下电压值。 在任何情况下,900Kohm电阻器都可以与5V Vbus一起工作,完全没有问题。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后续问题:VCON无负载时,VDD5上的最大电流消耗是多少? 客户已决定使用降压升压电源将VDD5保持在数据表限制范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rinnie,

    在UFP模式下,您可以预期100uA功耗,因此我建议VDD5终端的电流容量至少为150uA。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何重置/电源排序要求?  我看到了有关VDD5和3.3 (用于我正在使用的I2C)之间关系以及反向驱动风险的数据表符号。  但我想看看VDD5是否有效和CCENn断言之间是否有要求。  我是否需要在VDD5有效之前暂停断言CCENn,或者我们是否可以在VDD5有效之前断言CCENn?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ronnie:


       除了注释之外,没有强制电源顺序来防止反向驱动,我们建议在VDD5有效且稳定后启用设备,或者禁用/启用设备会导致相同的效果。

    此致,

    迭戈。