This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:CC1/CC2参考电路额定电压?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570077/hd3ss2522-cc1-cc2-voltage-rating-the-reference-circuit

部件号:HD3SS2522
主题:TPS2046B中讨论的其它部件

团队,

我已检查CC1/CC2的额定电压是否高达Vcc (3.3V)。

但参考电路使用TPS2046B将5V轨连接到CC1和CC2,而VCTRL1/VCTRL2为低电平。

设置是否正确? 如何解释其对沃特莱克评级的影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,有人在这里吗???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

       该开关用于VCONN驱动,当VCON激活时,CC引脚在内部断开,因此CC引脚不受来自VCONN源的5V电压影响(在此情况下为TPS2046B)。

    此致,

    迭戈。