This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:SN75DP126 / HDMI合规性测试

Guru**** 2856680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570783/sn75dp126-sn75dp126-hdmi-compliance-test

部件号:SN75DP126

您好,

从数据表中的图26中,我了解 I2C_CTL_EN应该为高,才能进入DP126以进入合规性测试模式。 那么  ,是否需要将I2C_CTL_EN设置为VIL和VIH之间的值或高值以进行HDMI复杂度测试? 换言之,使用DP126的系统能否通过 I2C_CTL_EN=Low (无本地I2C控制)的HDMI兼容性测试?

此致,

Sonoki /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonoki,

    当I2C_CTL_EN=LOW (I2C_CTL_EN=LOW)的合规模式是为了使合规性测试更容易时,DP126可以通过I2C合规性。

    通过本地I2C寄存器,可以强制设备忽略TMDS_HPD_SNK,DP_HPD_SNK和CAD_SNK;HPD_SRC和  CAD_SRC合规性测试输出通过本地I2C寄存器编程(默认输出低); 所有其他配置(如输出信号调节和EQ设置)均可通过处于此状态的本地I2C寄存器进行编程

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garcia,

    请询问有关HDMI合规性测试模式的更多信息。

    1.  在数据表的表4中,有有关合规性测试模式的说明。 那么,它是指DP合规性测试模式,HDMI合规性测试模式还是两者?
    2. 我的客户只需要HDMI合规性测试,不需要DP合规性测试。 那么,当我们只需要HDMI合规性测试时,是否需要(推荐)将I2C_CTL_EN设置为"低"?  

    此致,

    Sonoki /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonoki,

    合规模式 不会将设备配置为在DP或HDMI合规模式下特别工作,它只会忽略TMDS_HPD_SNK。 DP_HPD_SNK和CAD_SNK。

    HPD_SRC和CAD_SRC由I2C控制。

    这意味着,合规性模式只会使HPD和CAD信号的控制变得更容易,通过I2C,您必须配置HPD_SNK,CAD_SNK并选择所需的接收器。

    客户可以在正常模式操作下运行合规性测试,但必须通过GPIO控制HPD和CAD信号

    此致