This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:GUI 2.12 上的TPS6.5986万问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566336/tps65986-tps65986-issues-on-gui-2-12

部件号:TPS6.5986万

大家好,

 我已经下载了slvc621n.zip并安装了TPS6598x GUI 2.12。 下面是我在这里看到的一些问题。 请帮助建议如何解决这些问题。 谢谢。

1.无法打开与TPS6.5986万-HD3SS460相对的任何新项目。 它有如下错误消息:

新建项目创建期间遇到异常:赋值前引用的局部变量'BC12Enable'

<type 'exceptions.UnboundLocalError'>"

显示详细信息为:

回溯(最近的调用最后):

文件"C:\Program Files\Texas Instruments:TPS6598x Application Customization 2_12\tps6598x-app-customer\GUI\acConfigurationGui.py",第3461行,位于new_project_handler中

self.currentRegisterDefinitions = importModuleFromString(impCodeList[0],'current_register_definitions')

文件"C:\Program Files\Texas Instruments:TPS6598x Application Customization 2_12\tps6598x-app-customer\GUI\acConfigurationGui.py",第43行,位于ImportModuleFromString中

exec(sCode, module__dict__)

文件"<string>",第4310行,位于<module>中

文件"<string>",第2057行,位于__init__中

UnboundLocalError:赋值前引用的局部变量'BC12Enable'

2.设备管理器上未显示“布告栏设备”。

 我们可以看到带有黄色标记的“广告牌设备” (如果我们为其安装TI驱动程序,则为TPS6598x)。 如果1.11 我们使用C到电缆将tps6598x连接到A型计算机,则Windows设备管理器上的“FW TPS2/5”或“TPS6.5983万B”(或我们定义的其它名称,FW 1.31 .x)。 但没有显示任何内容。 启用或禁用USB RP功能具有相同的结果。

 如果我们看到存在问题的其他问题或解决方案,我将向您提供最新信息。

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    对我的问题有什么意见?

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary:

    关于在打开TPS6.5986万模板时出现异常的第1项,将很快发布新版本的工具/固件,以解决此问题。 但是,现在,我可以临时替换模板,以解决您的问题。 您使用的是哪个模板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brad,
    如有必要,我可以使用可行的TPL来生成新项目。 谢谢。 顺便说一句,您对广告牌问题有什么意见吗? 感谢您的回复。

    此致,
    Gary