This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:英特尔Apex Creek

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570893/tps65983-intel-apex-creek

部件号:TPS6.5983万

大家好,

请您确认我是否拥有以下文档的最新版本:

1)      TPS6598x应用定制工具版本2.10

2)     固件基本映像:tps6.5983万_v 0003.61.00.bin

3)     项目模板文件。  我的目标是英特尔APEX Creek v 2.65。  这是一个提供5V/3A电源的2端口设备(配置文件2)。  安装中包含的TPL文件(“TPS6.5983万_INTEL_APEX_Creek_v2_10.TPL”)显示为适用于vucationel 2.1。  这是一个下行版本,此后发生了重大变化,影响了电力。  但是,用户指南提到“tps6.5983万_Intel_APX_Creek_APE.TPL”,说它是针对“2.6 版本2.6 ”。  这不是最新版本,但我认为应该可以,因为我认为此后没有发生重大变化。  

如果有最新的文件,请附加这些文件吗?

谢谢!

Nabeel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nabeel,

    最新文件可在TPS6.5983万 mysecuresoftware站点上找到。 如果您的客户需要访问,他们可以使用TPS6.5983万产品文件夹顶部的链接请求访问。 访问后,他们可以随时通过TI.com的mysecuresoftware区域访问它。

    在发布此帖子时,最新的文件是:

    1) TPS6.5983万_configuration_v实用程序2.14
    2) tps6.5983万 v.0004.25.00.bin
    3)模板项目文件:TPS6.5983万_INTEL_APEX_Creek_v2_14.TPL

    此致,
    卡尔