This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:MIPI-To-RGB-Converter

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A, SN65DSI84, SN75LVDS82, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570788/tfp401a-mipi-to-rgb-converter

部件号:TFP401A
主题中讨论的其它部件:TFP401,, SN65DSI84SN75LVDS82SN65DSI83

您好,

我们正在寻找MIPI-2-RGB-Converter的解决方案。 有人有什么建议吗?

我在TI网站上找到了TFP401A。 但我不知道TFP401输入是否接受来自的信号

SN65DSI84?

此致Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Torsten,您好!

    您可以使用SN65DSI83将MPI DSI数据转换为LVDS。 然后将SN75LVDS82连接到CLKIN处的28位宽LVTTL并行总线,后者将接收的LVDS数据转换为串行总线。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel:


    谢谢你们的支持!

    正在重新降级

    Torsten