This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB926x固件版本的USB吞吐量是否不同?

Guru**** 2542450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567823/tusb9261-could-usb-throughput-be-different-between-firmware-version-of-tusb926x

部件号:TUSB9261

大家好,

我的客户说,使用EVM (TUSB9261DEMO)和 使用客户设计的使用 TUSB9261的主板时,USB吞吐量是不同的。
除TUSB9261的固件版本外,这些硬件几乎相同。

他确认TUSB9261DEMO的固件版本 为"v 0.98 (v固  件)",并且光管板使用"v 1.05 (v BIOS)"。
我听说光管板的吞吐量 比TUSB9261DEMO慢。
可能是这种情况吗?

此外,是否可以安装TUSB9261固件"v 0.98 ?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以有你的评论吗?
    我们将感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吞吐量应类似。  要求他们将EVM更新到v 1.05 进行比较。 e2e.ti.com/.../TUSB926x_5F00_FW_5F00_v0.98a-_2800_2_2900_.zip</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian-San,

    感谢您建立固件v.0.98 的链接,但是我的客户需要"SATA_NO_POLICATY_SWA"的固件
     链接中的v固件0.98 用于“SATA_POLICATY_SWAP_TX”应用程序TUSB9261EVM。

    当我从TUSB9261产品文件夹下载固件时,我在1.05 备用SATA极性FW文件夹中找到了固件版本“SATA_NO_POLICATY_SWAP”。
    http://www.ti.com/product/TUSB9261/toolssoftware



    我是否可以安装 "SATA_NO_POLICATY_SWA"版本的固件"v 0.98 ?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有"SATA_NO_POLICATY_SWA"版本的固件"v 0.98 ?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的版本将与演示板配合使用。  他们可以将主板更新到v 1.05 ,然后运行基准测试。  然后,它们可以闪回v 0.98 进行比较。  

    另请尝试在1/25上发布的固件: https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/557281/2089746#2089746</s>55.7281万 208.9746万208.9746万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San,

    我的客户尝试了1/25上发布的“v 1.06 ”,但是 在吞吐量方面与“v 1.05 ”没有区别。

    我听说0.98  v v和v 1.05 之间的吞吐量绝对不同,而且还考虑在他的系统中使用“0.98 ”。
    因此,他仍然希望获得固件“SATA_NO_POLICATY_SWAP”版本的“0.98 v”。

    非常感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    您能否为我提供有关客户测试及其 结果的更多详细信息?  什么传输协议?  操作系统?  我测试了两个版本,较新的固件性能更好。 两者都使用BOT协议。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian-San,

    我将客户的测试结果如下所示。
    ----------------
    [板]                   [FW]     [读]       [写]
    TUSB9261DEMO 0.98      (92.94 MB)/s 24.01 MB   
                                           1.05 () 15.56 MB (网络)  /s 15.00 MB (网络)
    客户主板0.98     (93.40 MB)的23.02 MB   
                                           1.05 () 15.54 MB (网络)  /s 16.24 MB (网络)
    *这是我客户软件的结果,而不是基准软件的结果,因此速度与您的结果不同。
    *它是TUSB9261DEMO和客户主板之间的相同测试环境。

    -传输协议:bot协议(可能)
    -操作系统:Windows7
    ----------------
    我听说0.98 v和1.05 with 8.1 或Windows10之间的吞吐量没有差别,但是Windows7确实有差别
    根据客户的结果, 他考虑采用"v 0.98 ",并希望为其主板获得"SATA_NO_POLICATICS_SWA"版本的固件。

    您能给我固件"SATA_NO_POLICATY_SWA"版本的"v 0.98 吗?
    我们将感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    请直接联系我进行讨论。  我想 了解 这种绩效差异。  没有任何变化会导致 性能大幅下降,因此我想了解这一点。

    此致,
    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian-San,

    感谢您的友好回复。
    我向您发送了电子邮件。

    此致,
    Yaita