This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1622:DS92LX1622的内部电阻

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621, DS92LX1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569255/ds92lx1622-internal-resistance-of-ds92lx1622

部件号:DS92LX1622
主题中讨论的其他部件:DS92LX1621

您好,您可能会担心,

请您告诉我以下问题吗?

问题1:PDB (#9针)的内部下拉电阻值是多少?
Q2;M/S (#8引脚)的内部上拉电阻值是多少?

此致,

Manabu Itto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manabu:

    感谢您与我们联系。 如果您指的是PDB (9号插针),则设备是数据表第3页上的DS92LX1621 (串行器)。

    对于解串器DS92LX1622,PDB和M/S都是活动的弱上/下拉引脚。 内部上/下拉电阻为兆欧。 泄漏电流小于20uA。 我们建议在系统板上使用外部上拉/下电阻器。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Dennis