This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万使用外部路径(< 20V)。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570856/tps65982-tps65982-using-the-external-path-at-20v

部件号:TPS6.5982万

我曾经试用过TPS6.5982万-EVM,也试用过具有TPS6.5982万部件的自己的电路板。  我想了解EVM布局上的TPS6.5982万在吸入20V/5A和12V/3A时的温度。 我在  EVM上使用了20V砖式电源,并将开关设置为6,以提供5V,12V或20V。 然后我设置我的主板要求5V和12V。 EVM可以毫无问题地设置12V合同。 然后,我从EVM接收3A并处理此问题,但EVM板上的TPS部件触碰时会发热。 我可以使用标记的电缆重复此操作,将规格的电压限制设置为20V @ 5A。 使用20V时,EVM上的外部FET将被使用,TPS部件不会变热,EVM板上的外部FET似乎比具有3A的TPS部件保持冷却。
因此,我想设置EVM,以便即使在12V合同中也能使用PP_EXT路径,以便外部FET能够承载电流,而不是TPS部件。 该规格表指出,使用EVM板上的FET,我甚至可以降低到5V。 我计划在董事会上也对较高的当前合同执行此操作。 因此,我将一个Aardvark连接到EVM板上,并更改了源功能寄存器,以便仅显示5V和12V合同。 我将我的主板设置为具有5V和12V电流电流的3A电流。 然后,我将EVM源功能寄存器更改为使用PP_EXT路径。 当我连接主板时,合同已订立,但没有发生PSRDY。 我看到一条源功能消息和一个12V的请求,并看到一个接受,但没有PSRDY。 然后,通过SrcCap再次重复,EVM上的指示灯反复闪烁。 如果我切换回PP_HV路径,一切正常。 我卸下了我的主板,并使用了第二个EVM设置为SW=7。 我再次将EVM上的SrcCap寄存器设置为6以使用PP_EXT路径,并且我遇到了相同的问题,PP_EXT路径不能与12V一起使用。

是否需要更改其他内容以允许将PP_EXT路径用于12伏合同? 我宁愿按我说的那样做,因为TPS的零件就不会有3A合同电流。 我还尝试更改系统配置寄存器,以禁用PP_HV路径,但这没有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    a后续行动。 我意识到,即使EVM板上有FET,在正常配置中,FET也连接到J6,该J6始终为20V (或任何电源模块)。 所以,这将解释为什么当我尝试使用PP_EXT路径作为12伏电源时,它无法工作。 但是,我随后移除了跳线J6,并将HV_SOURCE (12伏)从J5引脚1连接到J6引脚2,以便为FET的另一侧提供12伏电压。 我将12V电源合同的内部开关更改为PP_EXT。 这一次,它使用PP_EXT路径将PD以12伏电压进行收缩。 但是,当我尝试将其加载到3A时,我看到PD流量出现硬重置。 它完全不会承受任何负载。 是否有一些导致此问题的电流限制编程缺失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题,我发现我所使用的负载有一个电压限制,使电压无法达到12伏。 因此,EVM正在执行其工作,并在无法达到合同电压时关闭。 当我将该限制提高到12伏以上时,我发现它使用PP_EXT路径订立了合同,没有问题,我可以加载3A。

    我还尝试了EVM上5V的外部路径,当我更改跳线以使用J5p2作为源电源 (5V稳压器)时,这也起了作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您让我们了解此问题/解决方案的最新信息。 我现在将关闭此线程。

    谢谢!
    Eric