This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3815万:DP8.3815万和DP8.3816万EX:键盘和LED接口的GPIO数量

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570303/dp83815-dp83815-and-dp83816ex-number-of-gpios-for-keypad-and-led-interfacing

部件号:DP8.3815万
主题中讨论的其他部件:DP8.3816万EXDP8.3816万

大家好,

我的一位客户想知道 ,DP8.3815万和DP8.3816万EX上有多少GPIO可 用于键盘和LED接口?

此致,

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米·马亨德拉

    对于DP8.3815万:

    无GPIOs

    3个LED -活动,100Mbps链路,10Mbps链路

    对于DP8.3816万EX:

    无GPIOs

    3个LED -活动,100Mbps链路,10Mbps链路

    此致,

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何将DP8.3815万和DP8.3816万/EX从RoHS转换为RoHS2合规性的计划
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavesh,

    DP8.3815万和DP8.3816万符合RoHS2标准。 这两种设备在我们的ECO计划中均列为绿色。 请在产品表的"质量和包装"选项卡中查看设备的质量和环境数据。

    www.ti.com/.../quality

    我们对绿色产品的定义见本说明,以满足RoHS和RoHS2的要求: www.ti.com/.../szzq088h.pdf

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Rodrigues :

    提示回复。

    我可以将它们用于医疗用途。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavesh,

    从RoHS2的角度来看,它们符合要求,因此可以在CE标志的医疗设备中使用。

    此致,