This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210 VBAT最大电压(PIN21)

Guru**** 2480345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570361/tusb1210-tusb1210-vbat-maximum-voltage-pin21

部件号:TUSB1210

您好,

在TUSB1210的数据表中,我阅读了以下内容。

4。1绝对最大额定值:
VBAT 蓄电池供电电压:最大值 5V

4.3推荐的操作条件:
VBAT 蓄电池供电电压:最小2,7V;标称 最大3.6V  4,8V

图6-3.设备,ULPI输出时钟模式应用程序图解
在此图中,VBAT电源为 3.1至5,5V

我能否为VBAT提供5V电压?
如果我为VBAT提供5伏电压,会发生什么情况?

如果我为VBAT提供5V电压,我是否必须将工作条件降低到+80°C?

此致
Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    我们不建议对VBAT应用+5V电压。 长时间应用绝对最大额定条件可能会影响设备可靠性。


    如果您计划使用+5V为VBAT供电,则可以考虑使用串联二极管来降低施加的电压。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回答。
    实际上,我在设计上直接将USB3320 (SMSC/Microchip)替换为TUSB1210。
    VBAT为5V。 我不能放置串行二极管来降低施加的电压。
    会发生什么?
    我是否只降低了此设计的工作温度?
    此致
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    请提供一个电子邮件帐户,以便与您分享用TUSB1210取代竞争对手的指南。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    我是当地的AFA (Lutz Naumann),希望为Richard和您协调此事。 您能否发送电子邮件,以便我写信给合适的Gerardo?

    非常感谢
    卢茨