This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TPS6.5982万:TPS6.5982万 AM模式和布告栏设置

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568242/starterware-tps65982-tps65982-am-mode-and-billboard-setting

部件号:TPS6.5982万

工具/软件:Starterware

大家好

             我在对接上使用了TPS6.5982万。 Windows stststststststem是Win10。

我们的坞站不支持DP和TBT,我们只是具有PD功能。

SW设置具有开放式 EP功能和布告栏功能。 Win 10将显示黄色标记。

我的质量:

如果我们不支持AM模式(DP和TBT),是否需要使用TPS6.5982万广告牌功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题移至USB论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    仅当您未能进入备用模式时才使用计费。 如果您的配置不使用任何替代模式,则不需要计费。

    谢谢!
    Eric