This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:θJc数据。

Guru**** 2964830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569133/trs3223e-jc-data

部件号:TRS3223E

您好,

我在TRS3223EIPWR数据表中找不到 θJc数据。

www.ti.com/.../trs3223e.pdf

请您为我提供数据吗?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seishin,

    我将请求模型数据。 通常的周转时间为2天,有时更长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seishin,

    在我提出要求之前,有人提出过大量的热请求。 所以我希望再多住五天。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seishin,

    TRS3223EIPWR的Theta JC 为24.8C/W  

    如果您计划测量机箱顶部温度以估计模具温度,则PSI-JT (即1.1 C/W)是要使用的值。  

    PSI-JT比Th-JC小得多,因为极少的设备热量通过外壳顶部进入空气。

    当在机箱顶部使用散热器时,Theta JC非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San,

    非常感谢您对我的请求的及时,礼貌的回复。

    此致,
    Seishin