This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4291VA:起动时的控制信号

Guru**** 2480575 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4291VA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570645/onet4291va-control-signal-when-start-up

部件号:ONET4291VA

您好,

我收到了客户的以下问题。

ONET4291VA启动时是否需要I2C控制信号?

或者ONET4291VA在通电时是否工作?

(数据表中似乎未提及默认值)

此致,
Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    要启用ONET4291VA的调制电流输出,ENA位(寄存器0的位7)需要设置为1。 此位的默认值为0,这意味着芯片将在禁用状态下启动。

    谢谢。

    最佳,

    SRI