This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万:TPS6598x应用定制器2_12出现异常

Guru**** 2480855 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564825/tps65986-tps65986-exception-in-tps6598x-application-customizer-2_12

部件号:TPS6.5986万

我的客户正在使用应用定制器更改TPS6.5986万上的DP设置。  

为了创建新项目,我们尝试导入TPS6.5986万_HD3SS460_UFP_FULL_2_10.TPL。

但这会生成一个异常,如附件所示。

看起来所有TPS6.5986万项目都会生成此异常。

我们还尝试了一个82项目,该项目加载得很干净,我们还可以从设备导入设置。

您是否有任何已知问题或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prahlad:

    这是一个已知的错误,我们正在进行修复。 应用程序自定义工具的更新将很快修复此问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRAHLAD:

    Eric是正确的,该工具的新版本即将发布。 但是,要更快地开始,您可以在此处找到该模板的项目文件:
    e2e.ti.com/.../209.3402万