This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:DP8.3848万K速度LED始终亮起

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564987/dp83848k-dp83848k-speed-led-on-all-the-time

部件号:DP8.3848万K

使用DP8.3848万K时,我发现 "LED_SPEED (LED速度   )"针脚中的LED始终亮起,无论"LED_SPEED (LED速度)"和"LED_LINK (LED链路)"是否上拉/下拉,即使拔下网络电缆也是如此。

 是否可能由LEDCR引起? " 寄存器(LEDCR)不提供对LED的读取访问"这句话 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,有人能告诉我速度指示灯始终亮起是否为正常状态吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否强制PHY至100Mbps操作?
    如果您处于此状态,则SPEED LED指示灯将亮起。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ross:
    感谢您的回复!
    此外,DP8.3848万通电后,速度指示灯将亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gump:

    是,如果设备配置为100Mbps。 速度指示灯将亮起(100Mbps操作),熄灭(10Mbps操作)。
    这与链接无关。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们遇到同样的问题-速度LED一直亮起。 我们使用的电路是数据表dp8.3848万K第30页中的电路。 这是一个在LED_SPEED上没有带子的电缆,在LED_LINK上有一个2.2 K带子接地的电缆。 我们有一个第三方驱动程序,不能确定驱动程序是否设置了任何配置位(如AN0和AN1)。 假设仅使用绑带来设置配置,则LED的预期行为是什么? 由于LED_SPEED始终打开,这是否意味着它始终配置为100 Mbits?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bal,

    启用自动协商后,PHY使用100M接收器,这会导致LED_SPEED亮起,即使没有链路。

    仅当PHY处于10M模式时,LED才会熄灭。 这必须通过10M链路或禁用自动协商并将速度设置为10M来完成。

    此致,