请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IS 你好。 我有一个设计难题,我希望得到建议。 在VPX系统上,我需要将两个1000BaseBX以太网接口(均符合Vita 46.9)转换为RJ-45 / 1000BaseT。 我当时只是想使用DP8.3867万ISRGZT来完成此操作。 现在的问题是:DP8.3867万ISRGZT SGMII接口是否会直接连接到背板中的1000BaseBX信号? 关于此问题的任何其他建议? 如 有必要,我可以添加一个小MCU来设置DP8.3867万IS。
感谢您提供任何帮助或意见。
Br Erik