This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L,不带电源

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, ULN2003V12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570562/tpl7407l-tpl7407l-without-power-supply

部件号:TPL7407L
主题中讨论的其他部件: ULN2003V12

我想使用TPL7407L替换ULN2003。 不幸的是,我的电路中没有连接COM针脚(针脚9),因为ULN2003不需要它。 IC仅驱动电流为2mA的LED。 我在电路中试用了TPL7407L -它在COM引脚上没有电源的情况下工作。 您认为在没有电源的情况下使用TPL7407L会导致问题(针脚打开....)吗?

提前感谢!

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表显示COM必须至少具有8.5 V才能获得完整的输出驱动。 无论如何,7.2 部分显示了门驱动程序从COM获取其电源。

    我怀疑电路通过ESD保护二极管供电,这是您永远不应该做的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Norbert,

    如Clemens所述,如果没有电源连接到此设备的COM引脚,则不建议驱动任何外围设备。

    如果可能,我建议使用您用来驱动LED的电源为COM引脚供电。

    您还可以考虑将ULN2003V12器件用于您的应用,因为它与TPL7407L类似,因为它使用FET而不是达林顿成对,但输出容差仅为18V。 如果18伏足够,那我就会建议这样做。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    感谢您提供信息。 ULN2003V12解决了我的问题! 不知道此设备... 由于我的LED由5V供电,18V输出范围足够。

    感谢您的大力支持,

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Norbert,

    非常乐于助人!
    如果您有任何其他问题,请随时告知我。

    最佳,
    Michael