This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 3.0 4端口集线器,采用TUSB8041芯片组

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569977/usb-3-0-4-port-hub-featuring-tusb8041-chipset

主题中讨论的其他部件:TUSB8041TUSB8020B

您好,

是否有人知道USB 3.0 4端口集线器是采用TI TUSB8041芯片组的最终产品?

由于市场上的大多数USB 3.0 集线器都是通过基于实验室芯片组的。

谢谢!


Shoaib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoaib,您好!

     我已将此文件移至USB论坛,USB组可以在这里看到它。  我不确定我们是否可以泄露任何TI客户使用信息,因为这可能是一个保密问题。  让我们看看产品营销团队可以添加哪些内容。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoaib,您好!

    TUSB8041和TUSB8020B上有许多设备,包括独立集线器,个人计算机(主板),显示器等。 但我们不允许披露客户的项目。

    您是否需要有关任何技术问题的帮助?

    此致。
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:

    我不是要求那些不在市场上的项目。

    我要求建立一个可以购买的独立中心,所以我不认为这是错误的。

    此致,

    Shoaib