This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SNx5DP159可以支持HDMI HDR?

Guru**** 2550180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570787/sn65dp159-snx5dp159-can-support-hdmi-hdr

部件号:SN65DP159

您好,

SNx5DP159是DP++到HDMI再定时器,那么它是否支持HDMI HDR (高动态范围)电视规格? 请告诉我,您是否有此类系统的实际示例。

此致,

Sonoki /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonoki,

    我们的复位器/复位器只处理电信号,而不处理协议信息。

    DP159支持高达6Gbps的数据速率,2.0 中引入了HDMI HDR,HDMI2.0a中引入了HDMI HDR,并使用高达6Gbps的相同数据速率。

    因此,Dp159应该能够处理HDMI HDR的信号。


    此致