This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万的无电电池行为

Guru**** 2480605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567848/tps65982-dead-battery-behavior-of-tps65982

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5988万中讨论的其他部件

我正在笔记本电脑产品上使用TPS6.5982万,并研究文档《LVUAH7A TPS6.5982万和TPS6.5986万固件用户指南》

我对'电子电池'有一些疑问

1.如果TPS6.5982万从VBUS接通电源(即电池没电),则主机从不发送'BFG'命令,它是否会导致任何问题? 是否会影响功耗?  

2.如果TPS6.5982万由VIN_3V3接通电源,而电池电量不是耗尽,则主机发送'BFG'命令,是否会导致任何问题?

3.如果主机发送了'BFG'命令,但VIN_3V3没有通电,是否会导致任何问题?

另外,我们正在研究TPS6.5988万,TI是否可以提供TPS6.5988万的固件用户指南?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A1:是-一旦系统可以自我维持并能够提供VIN_3V3,EC应清除失效蓄电池标记。 如果未清除,可能会出现断电。

    解答2:如果设备未处于电池耗尽模式,则该命令将被拒绝/忽略

    解答3:将电源更改为VIN3V3时可能会导致问题。

    谢谢,此致,
    Praneet