请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万-EVM 主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万
大家好,
我使用两个TPS6.5982万 EVM,一个用作接收器,另一个用作源。
我取下了J6,J7没有焊接,而J4没有出现在我的水槽上。 我使用J5 3V3连接器作为TPS的电源输入(3.3V由外部发电机产生)。
当我将电源插入我的水槽(12V或5V)时,TPS电源一直崩溃,直到我取出3.3V。
以下波形说明了VBUS行为(蓝色)。
是否有我忘记设置的内容?
提前感谢您的帮助,
丹尼尔