This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:50R变压器耦合输入

Guru**** 2881250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570121/lmh0384-50r-transformer-coupled-input

部件号:LMH0384

是否有人将LMH0384与输入变压器(范围为125MHz至250MHz)配合使用 ,特别是阻抗匹配网络的L,C和R值?  变压器输出的一侧是否应接地或使用正确的差分输入?  非常感谢Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    由于此设备适用于3G HD-SDI应用,使用输入变压器作为实现阻抗匹配网络的手段似乎很少见,因此我很好奇您的设计为什么需要变压器。 您是否有用于说明此应用程序的方框图?

    通常,匹配网络由离散组件(特别是电感器L)组成,可根据设计选择这些组件以优化BNC输入回路损耗。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    变压器耦合是为了避免通过多个路径将不同系统的0V连接在一起。  我们的客户要求隔离,以便最容易地向他展示变压器,他可以勾选一个框!  因此,我们有变压器次级电路,其中应用电路有BNC。

    谢谢,Dave