This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:[ PCA9306 ]支持时钟拉伸? 和电源顺序

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570119/pca9306-pca9306-support-clock-stretching-and-power-sequence

部件号:PCA9306

[ PCA9306 ]支持时钟拉伸? 和电源顺序

您好,

我是否需要考虑PCA9306是否支持时钟拉伸?
我的客户会将PCA9306用于需要支持时钟拉伸的设计。
我是否应该建议客户使用支持时钟拉伸的其他设备?

此外,在我的客户系统中(类似于图 7),VreF1 = 1.8V升压(Vdpu=3.3V升压之前)。

当Vref1=1.8V通电且Vdpu=3.3V关闭时,假定EN为高z状态。
您认为这种情况是否会导致任何问题?

我的客户担心 通过PCA9306的Vdpu侧出现意外电压。

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:
    PCA9306支持时钟拉伸。 它是一个简单的电平转换器,两个通道相同。 它不是缓冲区,因此请考虑是否由于电容负载而需要缓冲区。

    上述情况是正确的,应按预期工作。 此零件仅通过低状态,高状态由每侧的Vdpu no确定。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    感谢您的支持,这对我来说很清楚,很有帮助。

    谢谢!