This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:电容器尺寸和额定值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570441/max232e-capacitor-size-and-rating

部件号:MAX232E

两个问题:

1. MAX232E数据表- SLLCS723C - 2006年4月- 2016年8月修订,图10显示每个电容器旁边的1mF。  主电源和充油泵均适用。  但在9.2 章节2中,它指出可以使用高达10uF的电容器。  图10上的1mF标记是否有错误,如果有,是否会更正?

2.充电泵电容器(C1-C4)的建议额定电压是多少?

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    是的,1 MF标记应该是UF。 感谢您指出这一点-我将要求我们的文档团队更正该数字。 对于电容器额定值,应适用16 V或更高电压。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,谢谢!