This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110RT410:关于覆盖CTLE升压设置

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570346/ds110rt410-about-overriding-the-ctle-boost-setting

部件号:DS110RT410

您好,

我的客户正在考虑使用DS110RT410来连接10Gpbs以太网。
他们对DS110RT410有疑问。

阅读数据表中“7.5 Tm8覆盖CTLE升压设置”的说明时,将写入以下内容。

 在除法器值为4和8时,所使用的CTLE升压设置将不来自寄存器0x03中的值,
 和0x13,但不是寄存器0x3a,而是固定的CTLE升压设置,用于降低数据速率。

表15中列出的通道寄存器0x3A的描述具有以下描述。

 在自适应过程中,如果分频器设置大于2,则使用固定均衡器
 将使用此寄存器中的设置。 但是,如果信道注册
 0x6f[7]被启用,然后将执行EQ自适应
 而是

将"1"设置为寄存器0x6f[7],但在读取此寄存器时清除为0。

[Q1]
此寄存器是只写的吗?

[Q2]
如果它是只写的,
请告诉我们一种检查自适应CTLE模式运行情况的方法,即使通过将此寄存器设置为“1”将值除以4和8。

此致,

Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki Masumoto您好!

    问题1:
    您看到的寄存器0x6f[7]的行为很奇怪。 0x6f[7]是RW,而不是自清除。

    问题2:
    为了检查此命令的操作,您可以将CTLE的当前值与寄存器0x3A进行比较。

    此致,