This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:DS100KR401的高速布局指南

Guru**** 2768055 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568706/ds100kr401-high-speed-layout-guidelines-for-the-ds100kr401

部件号:DS100KR401

       我正在查看TI芯片DS100KR401,并对布局有疑问。 由于这些是万兆线,我希望使它们尽可能整洁干净。 下面显示的是我的当前布局

 

 我担心的是退出DS100KR401。 如您所见,针脚45至39必须扇出才能到达其所连接的去耦盖。 但是,引脚38和37也需要连接到右侧的交流耦合盖。 这些通过引脚36的电源阻塞。 另外,引脚35至28也是信号。 我必须将交流耦合器盖从DS100KR401上移开,以便能够接线所有引脚。 我还需要错开时间,使事情变得适当。

 

我的问题是,TI对如何布置此器件以产生最佳信号完整性有什么建议吗? 上述安排似乎会变得混乱。 您能否看到是否有人可以从信号完整性角度评论如何改进布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!

    我看不到布局。  请尝试重新发送。

    通常,建议将交流耦合电容器从一对错开到下一对。  它有助于保持低串扰。  此外,这会交错排列通孔,从而产生更低的噪音和更紧凑的布局。  

    您也可以直接发送电子邮件至lee.sledjeski@ti.com

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS100KR401是否 具有可供客户读取的内置温度传感器?  数据表中没有任何内容,但有时存在保留寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,您好!

    很遗憾,DS100KR401内没有内置温度传感器。

    此致,

    Michael