This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0081万:编码问题

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569381/tlk10081-encoding-questions

部件号:TLK1.0081万
主题中讨论的其他部件: TLK1.0022万

我有一位客户询问以下有关TLK1.0081万的问题:

在我们的案例中,我们将采用4个1.25 Gbps以太网信号(8B/10B编码)并以光学方式传输,理想情况下以10.3125 Gbps的速率传输,因为这是许多SFP+模块支持(10千兆以太网速率)的表现。  有大量未使用的带宽可用于数据表所称的"保留通道"(参见第13页)。  在我们的应用中,传输的网络可能包含敏感信息,因此我们必须向客户证明,车道之间不可能存在"交叉污染"。  换言之,我们必须绝对确定通道1上的信号输入是从通道1发出的(对于通道2,3,4等也是如此)。  我希望数据表第13页所述的"保留路线"措施能够做到这一点。  我知道,流量在同一个10 Gbps流上聚合和传输,但是在我们的应用中,必须保持"通道排序"。

在这方面,我们想到了几个问题:
(1)在链路中断的情况下,恢复行车线的速度如何?
(二)在上述情况下,在恢复行车线订购前,有多少潜在数据可能会从错误行车线发出?

我知道这听起来有点偏执,但这正是我们的客户和认证人员想要知道的。

我不确定如何回答这一问题,因为我不确定数据在通道中是如何汇总的。 您能否看看这个问题,并告诉我TLK1.0081万是否适合他们,或者我们是否有其他设备更好地满足他们的需求。

如果您对客户有任何其他问题,请告诉我。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    让我们来验证实际数据速率。 我们可以执行1.25 401=10.0Gbps。 10.3125Gpbs速率特定于我们不支持的10G以太网和64B/66B编码。 但我假设他们需要10.0Gbps。

    车道排序将由K 28.5 字符设置。 在内部,我们将车道0 (默认)上的K 28.5 (0x2BC)更换为K 28.3 (0x27C)。 RX设备将使用此K 28.3 设置车道顺序。 因此,他们有限制,不得在任何车道上发送K 28.3 ,这样就可以保持车道订购。 可能会出现这样的问题:是否可以将错误识别为K 28.3 并导致临时重新对齐车道? 是的。 防止这种情况的最佳方法是同时启用20位加扰。 混同的K 28.3 将被检测为解扰错误,然后更改为错误代码,从而防止不必要的别名和旋转更改。

    对于发射器,这将是TX_SCR_20_EN (8009.1),对于接收器,这将是RX_SCR_20_EN (8019.1)。 然后将多项式设置为800E/800F (发射器)和801E/801F (接收器)。 我对HDMI数据进行了一些测试,并得出了一个很好的多项式,但似乎无法找到它是什么。 我会试着找到它。 他们还可以选择他们想要的任何多项式(最多32位),然后进行BER测试。 我刚刚在线查看并发现一个随机示例,x^16+x^15+x^13+x^4+1。 您可以将位16,15,13和4设置为'1'。 乘法/20位加密器的缺点是,一位错误会导致RX上出现多个错误代码,但至少可以防止车道错误旋转。

    遗憾的是,tlk1.0022万/81不具有滞后功能,因此如果不加扰,位错误可能会成为旋转字符的别名并导致即时旋转更改,这种情况将持续到在通道0上找到K 28.3 (来自K 28.5)之后。

    我不记得电缆插头/重新插电情况是否会导致随机位移,从而暂时导致车道错误旋转。 他们可能需要检查才能确定。


    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的快速响应!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    再次感谢。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    客户提出了一些其他问题:

    首先,您可以;我们不必以10.3125 Gbps的速度运行高速端,它可以是10.0 Gbps或任何速率可通过SFP+光学模块传输。

    在我们的应用中,我们不需要全部8车道容量,因此,以您为例,如果我们在0车道上注入恒定的K 28.5 ,该怎么办?

    这是否会使车道失转的恢复时间非常快?  零件重新对齐的速度有多快?

    使用此技术可能会通过多少位/字的错误对齐数据(最坏的情况)? (我想在这种情况下,只有几个10位字会溢出到错误的通道,直到在通道0上检测到模式)。

    我想说服我们的客户,恢复时间将非常快,并且所需的数据量将是微不足道的,因此这部分能够满足我们的要求,因为这使我们的设计变得更加简单和容易。 我们在这里处理一些安全通信应用程序,因此我们必须达到极限,以确保尽可能正确地对齐通道(理想情况下是100 %)。

    如果您对客户有任何其他问题,请告诉我。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    是的,如果它们在车道0上为连续K 28.5 供料,则可以最大限度地延长车道恢复时间。 我需要查看设计,但即使另一条车道的K 28.3 存在误码,也有可能防止其发生任何不正确的旋转。 让我来研究一下,然后再回复给大家。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在8:1模式下发送所有K 28.5 ,则"最坏的情况"是在车道2收到虚假K 28.3 (由于车道0是有效的K 28.3 ,因此将忽略车道1 K 28.3)。 然后,您将获得错误的旋转,此时车道2将获得K 28.5。 然后映射将如下所示

    Source (来源)-> Destination Lane (目的地路线)
    ----------------
    车道0 ->车道0 / K 28.5
    车道1 ->车道1
    车道2 -> K 28.5 (不在乎)。 这是位错误
    车道3 ->车道1 (这会破坏上述正确的车道1数据)
    车道4 ->车道2
    车道5 ->车道3
    车道6 ->车道4
    车道7 ->车道5
    车道0 ->车道0 (K 28.5 /重新对齐)

    因此,您会在通道1,3,4和5上得到一个交叉字节。 车道2为K 28.5 ,因此不是数据。 通道6和7不接收新数据,因此它们重复上一个字节。

    我认为这足以被视为没有交叉数据,因为数据流中的一个"交叉"字节不能与位错误区分开来。

    更改为20位错误代码将防止HSRX上的虚假K 28.3 传播并导致错误的重新对齐。 但是,在发射器设备上,在上述情况下,K 28.3 的错误LSRX输入解码仍会传播到RX设备。 因此,没有100 % 完美的解决方案,但为严格意义上的K 28.5 代码保留一条车道无疑会将任何交叉旋转损坏降至最低。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的快速响应!

    我会告诉您这是否能回答客户的问题。

    再次感谢。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,按照表中的说明,通道2确实已被通道4数据损坏。 但是,损坏的通道只收到一个不正确的字节,这是主要的点。
    此致,
    路易斯