This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:调谐/工具

Guru**** 2384790 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570100/ds280br810-tuning-tool

部件号:DS280BR810

您好,

客户将使用DS280BR810实施100G交换机,以支持10G/25G.per信道的速度。   

基于OIF CEI 28G-VSR/SFF-8431 TX-25G/10G信号测量要求文档,他们需要知道中继器可以调整哪些Tx/Rx参数,以便使用此芯片进行均衡优化。  请分享相关工具或相关材料。  

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    DS280BR810可通过集成的CTLE,DE和VOD控制优化CEI-28G-VSR通道。

    有关更多信息,您必须访问DS280BR810产品文件夹并请求更多信息。

    www.ti.com/.../DS280BR810

    此致,

    特别说明

    要请求完整的数据表,IBIS AMI型号和设备GUI配置文件: 请求DS280BR810