This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:DS100KR401与SN65LVCP114

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS125BR820, DS125BR401A, DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569425/ds100kr401-ds100kr401-vs-sn65lvcp114

部件号:DS100KR401
线程中讨论的其他部件:SN65LVCP114,, DS125BR820,DS125BR401A,DS125BR401

我有一种在10G-KR和10G-SR (铜线到光纤)之间转换的媒体转换器设计。

我在让10G-KR侧链接/传递数据时遇到问题。 我获得了SN65LVCP114开发板,通过调整设置,我能够提高信号,使转换器现在能够以10G速率链接和传递数据。 这太棒了! 但是,我发现SN65LVCP114的额定温度仅为-10°C,我的应用需要一个在-40°C下运行的设备。

然后,我看了一下DS100KR401,它看起来可以执行与SN65LVCP114类似的信号调节功能,其额定温度低至-40°C。 这似乎可以解决我的问题。 我获得了用于DS100KR401的开发板,并将其连接到SN65LVCP114。 我现在可以使我的转换器以1G数据 速率进行链接,但当我尝试10G时,没有任何设置会产生与SN65LVCP114相同的结果。

是否有人有任何想法可能会出什么问题? 从信号调节角度来看,SN65LVCP114和DS100KR401提供类似功能是否是错误的结论? 我们要尝试的另一件事是在温度室中将SN65LVCP114的温度降至-40°C。 我知道它没有评级,但它在-40°C时是否可以正常工作?

如能就此提供任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    DS100KR401和LVCP114都是线性均衡器,但它们在系统中的反应不同。  DS125BR820在架构和性能方面更接近LVCP114。

    您能告诉我什么是系统拓扑吗?

    每个通道段的大致损耗是多少?

    系统Tx FIR驱动程序是否在您的测试中使用去重点和预拍摄?

    借助此信息,我可以帮助您定义在10G上同样有效的设置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的回复。 我看到 DS125BR820 是单向部件。 DS100KR401是双向部件。 DS125BR401A是否是DS125BR820的表弟? 只是双向?

    我们正在将复位器/调节器用作介质转换器的一部分。 重驱动器与10G-KR至10G-SR转换器模块(4通道)位于同一PCB上。 我们正在运行的设置如下....

    将转换器上的两个通道的铜质侧(在本例中,为转接驱动器的两个通道)缠绕。 然后,转接驱动器连接到我们的光学收发器。 然后将两个光通道连接到现成的介质转换器。 然后将介质转换器的铜质端连接到PC。 我们可以设置为以1G速度链接到2个介质转换器,并可以通过数据(ping测试)。 然后,我们切换到10G,无法使用DS100KR401实现链路。 如果我们切换到SN65LVCP114,则我们将获得链路并能够ping通。

    在这种情况下,在转换器的外部电缆端,转接驱动器正在与自身进行通信。

    我们正在建立一个观察重驱动器眼图输出的范围。 我们对SN65LVCP114执行了这一操作,但后来我们偶然发现了允许我们传递数据的设置,因此当我们切换到DS100KR401时,假设我们可以找到设置来让转接驱动器/转换器传递数据。 示波器是从另一组借用的,但我们今天应该有它来进行一些测试。

    我们还将在-40°C的温度下测试SN65LVCP114 (因为它在室温下工作)。 我被要求做备份。 如果您有任何进一步的见解,请告诉我。 如果DS125BR401A是SN65LVP114的近亲,则也会很酷。 DS100KR401...有一个印刷电路板 DS125BR401A占地面积几乎下降!

    再次感谢,

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,DS125BRXXX驱动器是否支持10G-KR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,DS125BR401A支持10G-KR,因为它设计为线性的,因此对通过它传输到10G-KR接收器的TX FIR信息是透明的。

    A侧输入具有较大信号的最佳线性行为,因此最好将A侧输入与最近的10G-KR发射器对齐。

    我需要一些有关信道段衰减的附加信息,以得出近似设置。  调整多个串联的驱动程序可能会令人沮丧。  我将从最低的CTLE设置开始,并在需要时缓慢地提高工作速度。  首先尽量减少DEM。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您提供信息。 关于芯片设置 DS100KR401具有引脚模式(引脚21),可设置10G-KR模式操作或10G模式操作。 对于DS125BR401,引脚21是mode_B,其设置方式如下....
    将1kΩ 接地= GEN 1,2和SAS 1,2
    浮动=自动模式选择(用于PCIe)
    将20kΩ 接至GND = SAS-3和GEN-3,不带去重
    将1kΩ ñ o与VDD = SAS-3和GEN-3结合,并取消对重点的强调

    就我的情况而言,以下哪项是正确的选择?

    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我只想让mode_B引脚浮动。  它将在10G-KR速率下为您提供"线性"行为,并作为1G速率的"限制"放大器。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       再次感谢您的所有指导。 我和那些实际使用DS100KR401评估板进行测试的人一起工作。 浏览设置后,我们现在可以让设备使用与SN65LVCP114类似的设置工作。 出现了一些设置问题,一旦我们解决了这些问题,这些问题就会正常工作。 我们将继续使用DS100KR401!

    最后一个问题是,我们试图监控PCB上的温度。 DS100KR401上是否有寄存器指示相对温度变化? 如果没有,我们将采取其他措施,但如果设备上已经存在可使事情变得更容易的温度测量,我们将采取其他措施。  

    谢谢!

    Mike