This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210EVK:DS100BR210的摄像机显示应用

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568162/ds100br210evk-camera-display-application-of-ds100br210

部件号:DS100BR210EVK
主题中讨论的其他部件: DS100BR210

客户正在评估DS100BR210EVK的以下条件。

----------------------------------

①SER (FPGA)-->电缆(3 m)--> DES (FPGA、内部均衡器:关闭)

②SER (FPGA)-->电缆(3 m)--> DES (FPGA、内部EQ:开)

③SER (FPGA)-->电缆(3 m)--> EQ (DS100BR210EVK)-->电缆(1 m)--> DES (FPGA)

----------------------------------

当应用噪声测试时,① Ω 和② Ω 出现时,显示屏上出现噪声,

但“③”在显示屏上被黑掉了。

我认为③是停止的均衡器输出。

:,均衡器功能不会受到影响,因为②(FPGA、内部EQ打开)是正常操作。

如果出现停止EQ的情况,请告诉我。

(例如:Ω 保护电路,超出建议范围等)

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要将此迁移到高速接口论坛以获得支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    您能否通过回答这些问题来帮助我了解设置和测试。

    在测试过程中应用了哪种类型的噪音?

    噪音应用在哪里?

    信号的日期是多少?

    什么是DS100BR210配置设置?

    谢谢,此致,