This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:控制引脚捆扎问题。

Guru**** 2894950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567783/sn75lvcp600s-control-pin-strapping-question

部件号:SN75LVCP600S

你(们)好

在引脚功能表中,控制引脚EQ,DE,MODE和SQ_TH的描述显示为“内部连接至GND”,但在9.2 2部分“详细设计步骤”中,它表示低电平,使用47 kΩ 下拉。

正确。 我是否需要在这些引脚上进行下拉,或者它们是否可以保持浮动。

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉响应延迟,我将此移至他们能够提供帮助的高速接口论坛。 也许如果这是因为较早的日期而错过,请考虑重新发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    两者都是正确的,设备内部下拉较弱,这就是我们建议添加外部下拉较强的原因。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Moises